This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324-N:IC 故障

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941753/lm324-n-failure-of-ic

器件型号:LM324-N
主题中讨论的其他器件:LM324

尊敬的先生:

我们在传感器中使用 TEX制造 IC LM324 (DIP 封装14引脚穿孔)、可将电阻输入转换为4-20mA 输出。 我们具有足够的保护组件、可通过 MOV 保险丝调节24V 直流电源等。LM 324至今未出现故障。 但是、在最近提供的传感器中、客户报告有故障。 在该换能器的分析中,我们发现 IC LM324出现故障。 更换 IC 后、换能器工作正常。 所有其他组件无故障。 在对 IC 引脚进行冷检查时,发现 IC 引脚8、9、10的第三个栅极与-V 引脚11短接。 在另一个 IC 上,我们发现电源引脚4和11短接.. IC 出现故障的原因可能是什么。 我们提供了50台仪器、仅报告了3台仪器故障。 表示其他47台仪器在 SAT 中工作。 IC 已从验证供应商处采购。 请帮助我找出 IC 故障的根本原因。

谢谢你

此致

多拉西瓦米

完美控制、印度钦奈+91 9840738079

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doraiswamy、您好!

    您能否提供 LM324所用电路的原理图?

    谢谢、
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除了原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doraiswamy、

    请告诉我故障前的运行条件是什么? 例如、如果这在热测试后失败、您能告诉我测试时的温度吗?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常环境工作条件下测试仪器、无热测试故障。