This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:INA199和 INA213

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213, INA199
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941721/ina199-ina199-and-ina213

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件:INA213

我测试 INA199A1和 INA213放大器。

测量24V 直流电机电流和18V 电源。

使用 INA199、+18V 电源并连接负载 24V 线路、然后突然烧毁 INA199。

所有连接均正常。

我更改了同一测试板上的 INA213。

它工作正常、我从 INA213获得了正确的电压。

我有3个 INA199、但都是烧毁的。

我不知道 INA199和 INA213之间的区别。

我在这个论坛上发现、B 和 C 版本更适合 ESD 保护。

我只使用了一个版本。 INA213也是。

我想知道 INA199烧毁和 INA213为什么在同一电路板上正常工作?

输入保护是不同的?

 

e2e.ti.com/.../current-measure.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gen:

    INA199A 和 INA213A 使用相同的芯片构建、但根据数据表规格测试不同。 它们具有相似的 ESD 性能。

    由于器件、PCB 和测试条件的变化、在您的应用中 INA213没有失败是偶然的。 如果您对其进行了足够的测试,我相信您会发现一些失败的情况,就像 INA199一样。 相反,如果您对 INA199进行了足够的测试,则会发现有一些是有效的。

    无论您决定使用哪种类型、请选择 B 或 C 以确保长期的大规模生产可靠性。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的信息。

    我将尝试每个器件的 B 或 C 版本。

    此致、