This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106:输出始终为24mA

Guru**** 2773805 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950147/xtr106-output-always-at-24ma

器件型号:XTR106

您好!  

我想使用 XTR106创建4-20mA 信号、但输出电流上的信号始终为24mA。

我使用 RL = 500欧姆、V+=24V。  

我也尝试更改电阻值(Rg 和电桥中的电阻值)、但输出电流仍然为24mA。  

感谢你的帮助

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    您是否有完整的原理图可供分享、以便我验证您的所有连接?

    您是否将 IRET 引脚接地? IRET 引脚需要相对于 Vloop 接地悬空。

    Vref 或 Vreg 是否在您的电路中提供任何其他东西? XTR106无法输出比从 Vref 和 Vreg 引脚汲取的电流小的电流。

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是完整的原理图

    VREF 仅用于为电桥供电、IRET 悬空并重新检测 VLOOP 接地。

    最棒的

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    是否包含数据表图1中所示的外部晶体管 Q1? Q1传导大部分回路电流、并隔离了 XTR106的大部分功耗。  

    如果您选择不使用外部晶体管、建议使用外部晶体管来保持 XTR106的精度、建议在引脚8和 PIN6之间添加一个电阻器。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    这个方案是我在这个线程中绘制的:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试这两种解决方案。 没有变化  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    您使用的是哪些电桥电阻器?

    请向我们展示您的原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是我使用的电路。

    我只想使用该组件创建4-20mA 信号来模拟真实的传感器。

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    您使用的输出晶体管类型不正确。 数据表使用 NPN、图中显示的是 PNP。 了解您正在使用的外部晶体管的器件型号也会有所帮助、以便我们可以验证它是否适用于此应用。

    您的原理图缺少连接在 V+和 IO 之间的10nF-30nF 推荐电源旁路电容器。 还建议在 V+和 IO 之间添加一个齐纳二极管、以实现过压浪涌保护(如数据表的图6所示)。  

    当您看到 Iout= 24mA 时、您能否测量 Vin+和 Vin-引脚上的电压。

    您能否通过测量引脚13、14和 IRET 上的电压来验证基准电压是否为2.5V。  

    谢谢、

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    除了 Katlynne 所说的那样、尝试将电阻从82Ohm 更改为240Ohm、而不是从100Ohm 更改为230Ohm。 并对所有桥式电阻器使用1%容差电阻器。 那么您应该会看到输出电流的变化。

    Kai