This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:最大上电时间

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948629/tlv7011-maximum-power-up-time

器件型号:TLV7011

您好!

我想知道加电时间(吨)。 数据表值在25°C 时显示20us 为典型值。但您能告诉我所有温度范围内的最大时间吗?

当我的客户评估时间时、20°C 和125°C 的时间为20us、-40°C 的时间为50us

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    在特征评定过程中、我们从未看到在-40C 温度下加电时间超过40uS。 这是启动时间距离典型值20us 最远的温度。 这是一个典型表示、但这些值中没有一个是值得担保的、因为数据表中没有此信息。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    感谢您的支持。 是否存在以下加电时间信息?

    1.您在测量加电时间时是否有数据或图表?
    2、如果您在-40°C 以下进行评估、您能让我分享测试结果吗?
    3.当您在-40°C 下测量加电时间时,您检查了多少个装置?
    4.在芯片设计方面、您是否有目标加电时间?
    5.您是否有典型值(20us)的零件间差异?
    6. ATE 是否有加电时间测试? 如果是、您能告诉我这些标准吗?
    7.是否有加电时间的趋势? 例如、较低的温度会使时间更长、或较高的 VCC 会使时间更长、等等。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    由于您是内部人员、我是否可以通过电子邮件直接与您联系以回答您的问题?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    我将关闭此 e2e 主题、因为我通过电子邮件联系您以回答您的问题。 我正在为您获取这些信息。

    谢谢、

    Joe