This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:热阻 RJC 和 RJB

Guru**** 2520050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946634/xtr111-thermal-resistance-rjc-and-rjb

器件型号:XTR111

您能否共享 XTR111AIDRCR 的结至外壳热阻 RJC 和结至电路板热阻 RJB

谢谢你。

此致、
戈瑟姆 M P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gowtham、

    我正在搜索以查看我们是否有此信息可供您参考。 我将在明天向您介绍最新情况。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gowtham、

    我无法找到任何现有数据。 我为您提出了一个散热要求、并将在结果出现时立即更新。 这些请求的平均完成时间为2周。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gowtham、

    热性能数据请求的结果如所示:  

    RJA- 53.2°C/W

    RJC- 57.8°C/W

    RJB- 26.1°C/W

    最棒的

    Katlynne Jones