This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要在双极15V 电源上运行的多路复用器友好型低噪声 RRIO 运算 APM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950954/i-need-a-mux-friendly-low-noise-rrio-op-apm-running-on-bipolar-15v-supplies

主题中讨论的其他器件:OPA2990OPA2991

您好论坛、

我需要在双极15V 电源上运行的多路复用器友好型低噪声 RRIO 运算 APM。

不允许使用背对背二极管导致高输入电流。

我更喜欢采用 VSSOP-8封装的双路放大器。

谢谢、

威士忌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索功能 不完整;还有其他具有多路复用器友好型输入的器件、例如 OPA2990/OPA2991。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的、OPA2990和 OPA2991是支持多路复用器的输入高电压器件的理想选择。

    谢谢、

    Tim Claycomb