This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV822-N:LMV822D

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV822-N, TLV9052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/951148/lmv822-n-lmv822d

器件型号:LMV822-N
主题中讨论的其他器件:LMV822TLV9052

大家好、

 我们有 LMV822D 吗?  

客户表示之前使用过 LMV822D、但现在在 TI.com 找不到。

它是 EOF 吗? LMV822D 和 LMV822N 之间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV822是 National Semiconductor 的 LMV822的克隆。 当 TI 购买 National 时、所有同名 National 器件都使用"-N"后缀重命名、以便继续两个产品系列。

    后来、TI 的 LMV822已停产。 您可以将 LMV822替换为 LMV822-N 或 TLV9052。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    正如 Clemens 所说的、LMV822D 已达到其使用寿命(EOL)。  您可能已经熟悉 TI 关于 EOL 的政策、但如果不熟悉、您可以 在此处阅读更多相关信息

    我还可以确认 Clemens 对"-N"和建议的替换器件含义的解释。

    此致、
    Daniel