This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300-Q1:过流阈值

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942690/ina300-q1-over-current-threshold

器件型号:INA300-Q1
主题中讨论的其他器件:INA300

您好!

我想问一些有关过流阈值的问题。

1.首次上电时过流阈值的默认值是多少? 是否在电源打开时判断为过流?

2.过流阈值设置数字电位计连接到该引脚。 如果数字电位计发生故障、过流阈值是否会被锁定?或者该阈值会发生什么情况?

3.对于配置了延迟引脚时间的电阻、是否有任何建议的电阻值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。

    过流阈值对应于 INA300输出等于您决定使用的任何 Rlimit 电阻器上的 INA300拉电流产生的电压的电压。  Ilimit 电流通常为20uA。 您的输出电压由您的负载 x 分流电阻决定。

    2. 不确定数字电位器故障是什么样子。 如果故障意味着电阻已锁定、并且假设电位计已连接到限制引脚、则您的跳闸阈值将锁定到该值。

    如果您正在讨论在延迟引脚上放置一个电阻器、  理想情况下、如果连接到接地或电源、则应使用零欧姆电阻。  如果您坚持使用某种电阻、则电阻不应大于1kΩ Ω。  DELAY 引脚上的电压电势将决定使用三个可用时间设置中的哪个时间。