This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:从 OP07C 替换

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197, OPA1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942564/op07c-replace-from-op07c

器件型号:OP07C
主题中讨论的其他器件:OPA197OPA1641

尊敬的技术支持团队:

运算放大器的放大器电路用于交流信号电路。
然而、输入/输出特性的线性度和频率特性并不理想。

是否有适合小输入信号的推荐器件?

我认为低噪声放大器比音频放大器更好。

OPA197和 OPA1641呢?

■我的电流设置

输入:10mV 交流正弦波

输出:470mV 交流正弦波(约47倍)

同相放大器为47kΩ Ω(反馈)和1kΩ Ω

输入信号频率:40Hz〜1kHz

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我们采用的频率范围是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    频率范围为40Hz〜1kHz。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    这是我通过我们的搜索工具找到的替代产品。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond