This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式电阻器和反馈电阻器值建议

Guru**** 2801885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949391/isolated-resistor-and-feedback-resistor-value-recommendation

器件型号:OPA2180

大家好、

请帮助推荐与以下客户应用相关的合适的隔离电阻器(R79)和反馈电阻器(R47)值。 非常感谢。

此致、

斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stanley、将 R79置于环路内是一个坏主意、只是创建另一个环路极点-将其置于环路外的效果要好得多、这时 R47可以为零欧姆。  

    负载 C 看起来像1uF?  

    20欧姆反馈环路外的 R79可能足以实现良好的相位裕度、而不会对负载 C 产生过多的带宽限制  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    以下是 Michael 建议的环路稳定性图:  

    如果 Vref 的电阻负载较高、则电压为1.5Vref。 您可能必须相应地调整 R4值、在1uF 容性负载下的电阻范围约为500欧姆。 如所示、相补角约为78.8度。 封闭的是仿真。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA188-HZ-10192020.TSC  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢详细的解释。 客户希望进一步降低 Riso 电阻器导致的直流误差、因此他们希望采用以下设计。 您可以在此处推荐合适的射频和 CF 值吗? 感谢你的帮助。

    此致、

    斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    您是否观看过这段非常棒的培训视频?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    问:您可以在此处推荐合适的射频和 CF 值吗?  

    在以下配置中、电路的带宽约为1.25kHz。 如果您使用1.5V 作为电压基准、则可能已经足够了。  

    在1khom 负载下、相位裕度大约为64度、请参阅仿真。 如果 R5减小到200-300欧姆范围、您可以略微增大环路增益、但相位裕度将减小。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA188-HZ-10202020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    您可以这样做:

    甚至可以通过这种方式:

    e2e.ti.com/.../stanley_5F00_opa180.TSC

    Kai