This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6713:TLV6713

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6713, LMP7300, TL7712A, TLV6710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/939403/tlv6713-tlv6713

器件型号:TLV6713
主题中讨论的其他器件: LMP7300TL7712ATLV6710

大家好、

我的客户正在寻找比较器。 TI 是否有与 TLV6713具有相同功能的比较器、但它 是反相?

他创建了密封铅酸电池深度放电电池保护电路。

如果 SLA 电压高于10.5V、则继电器关闭、SLA 蓄电池电压将传递到电路。

如果 SLA 电压低于10.5V (有一点迟滞)、则继电器断开、SLA 蓄电池电压断开-为深度放电保护电路供电的电流除外(例如50uA)。

TLV6713比较器是完美的-如果它只是反相的话。
36V 适用于12V (最大15V) SLA 电池。
开漏处理25V
漏极开路灌电流40mA (继电器)
内部基准
功耗极低

他在电池保护部分中看不到任何有用的东西。

因此、他希望找到一个适合此应用的比较器。 请提供建议。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMP7300具有更灵活的输入、但是不能超过12V、并且输出更弱。

    TL7712A 一款开关电压为10.8V 的电压监控器、但其驱动电流不应超过16mA。

    如果需要25V/40mA 驱动器、最简单的解决方案可能是在反相比较器中添加 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni

    另一种选择是使用 TLV6710、这是 TLV6713的窗口比较器版本。  未使用的同相配置可置于固定输出状态、而反相配置可用于您所述的用例。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni

    这个线程没有任何新的响应、所以我将关闭它。  如果您需要进一步的支持、请回复或打开新帖子。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。