This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:有关 ICC 的问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2991, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950010/tl082-question-about-icc

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA2991

我使用 TINA-TI 进行仿真、发现 ICC 与数据表编号不同。

如果我的测试方法错误或数据表错误、我会喜欢 konw

谢谢

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于测试目的、我不会将输出保持悬空。 我将以单位增益缓冲器配置对其进行排列。 但是、在单位增益缓冲器配置中进行测试不会产生正确的 ICC。 数据表是正确的、但在复制 ICC 时模型可能不准确。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我想知道如何测试这个值,以及如何检查真相和结果是正确的

    BR

    ZTE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TL082没有完整的模型(1989年制造)、我建议使用 OPA2991、它具有更新的全功能模型。 有关测试运算放大  器的说明、我将使用此文档提供有关测试模型的详细说明、以及 TINA-TI 和 PSpice for TI 中的测试电路集合。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示的是真实的,而不是“过时”的模型:-)

    Kai