This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:3个或4个运算放大器的并联连接以获得更高的电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA454, OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950033/opa549-parallel-connection-of-three-or-4-operational-amplifiers-for-higher-currents

器件型号:OPA549
主题中讨论的其他器件: OPA454OPA462
在 OPA549数据表中、是两个并联运算放大器的一个示例、它们一起可达到高达20A 的电流。 


对于测试设置、我需要一个负载容量高达30安培的快速、可模块化电压源。 如何才能最好地并联运行三个或四个 OPA549?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是数据表如何建议如何并联连接两个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    Q:我需要一个负载能力高达30安培的快速调制电压源

    您的应用中的调制电压和频率是多少? 什么是低温和高温工作环境?

    对于增加的输出电流、我不建议并联3-4个运算放大器。 它可能起作用、但我也担心功率放大器之间的交互。   

    请告诉我们您的设计或应用要求、我们将了解满足这些要求的最佳设计选项。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压源将用作汽车领域传感器和传动器的测试电源。 有必要在不同的电压电平下测试这些器件的行为、例如在短暂过压或极性不正确的情况下。 一些被测传动器的电流高达30安培。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    OPA549无法满足数据表规格中的应用要求。 如果不详细介绍并联运算放大器输出配置、散热等、运算放大器的压摆率本身就无法满足应用要求。 此外、它还存在 Vout 合规性问题、输出电压范围为-14V 至56V、超出 OPA549 max 电压工作范围。

    我认为您可能需要高电压运算放大器、如 OPA462或 OPA454 + AB 类输出级、以满足驾驶要求。  如果输出电压不必驱动至低于接地电压、则可能会有更简单的解决方案。  

    如果您需要更多助手、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    您想构建负载突降仿真器吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、类似的东西、但我们无法使用商业负载突降仿真器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这与之类似、但我们不能将商业负载突降仿真器用于我们的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    在上图中、显示了输出时间响应。 驱动器的输入要求是什么? 到目前为止、该应用需要

    1.双象限功率输出

    2.高电压和驱动电流(从运算放大器的角度)

    3.高带宽和高压摆率

    由于输出要求看起来像开/关状态、您是否考虑了以下驱动配置。  

    使用可编程电源、可提供高达+60Vdc、30Adc 的电压。  

    2.使用可编程电源,该电源可以低至-15Vdc,30Adc (从步骤1中重新调整大电流正电源的极性,您可以在步骤1中使用相同类型的电源。)

    3.使用固态继电器或 MOSFET 开关控制输出开/关状态。 该设置类似于 DPDT 输出级切换开关。  

    上述配置将起作用、但可能需要很长时间精确地控制1 μ s 以下的开/关转换周期、而应用可能需要高速直流电源来满足要求。 此外、它在输出 R 和 C 时间常数中具有某种作用。 如果 RC 时间常数小于1usec、则它将正常工作。  

    无论如何、如果您需要进一步的助手、请告知我们。 上述配置往往笨重、但如果负载上没有时间开/关转换问题、它将能够正常工作。  

    当然、您可以使用大电流类型的功率放大器设计状态机、但很难在一个芯片中找到满足 BW、输出电压和电流要求的功率放大器。  

    最棒的

    Raymond