This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 比较器+锁存器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950782/comparator-latch

主题中讨论的其他器件:TLV7021

您好!

我正在寻找一种具有锁存输出的比较器设计。

这意味着当输入达到特定阈值时、比较器会改变状态(例如、从0V 变为高电平、持续5V)  

并保持-(锁存)-至该状态、直到断电。

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    我想进一步了解您的设计要求。 您是否正在寻找具有锁存使能引脚的比较器? 或者、您是否正在寻找一个可通过外部组件实现锁存输出状态的电路?

    此外、您需要该器件的规格是什么? (电源电压、推挽输出等)  

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    谢谢。

    我需要一个比较器,当 其输入达到某个阈值或您声明了以下内容时,该比较器的输出将被锁存:

     通过外部组件实现锁存输出状态的电路?

    应由5V 电源供电、并且它具有集电极开路输出。

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以通过具有非常大迟滞的比较器来实现。 只需将负向阈值设置为负值。 例如、使用5V 电源 且阈值为4V 和−1V 时、您必须使用相等的电阻器(R2/R1 = 1)且 VREF = 2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clements、

    您可以发送草图吗?

    您建议使用哪种比较器?

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅任何比较器迟滞计算器、例如 daycounter.com/Calculators/Comparator-Hysteresis-Calculator.phtml

    用于 轨到轨5V 开漏比较器的串行通道、例如 TLV7021。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的支持!

    Giora、我希望这是您正在寻找的信息。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。