This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:芯片差异

Guru**** 2783665 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942453/opa695-die-difference

器件型号:OPA695
主题中讨论的其他器件:OPA684

大家好、

客户需要确认 CLC401A 和 CLC401的差异。

您能帮我澄清一下吗?
谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确实意识到、CLC401自2002年左右 Lucent 晶圆厂关闭以来就已停产。 不确定 A 版本、通常只是最终测试相同芯片上的分级输入失调电压。   

    CLC401是极少的增益优化 CFA 放大器之一(在我们了解稳定的低增益200MHz 之前、市场上更有趣)、专为1.5k Ω 反馈而设计、它更好地处理更高的增益设置。  

    稍后最接近的器件可能是 OPA684。