This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:仪表放大器失调电压解释

Guru**** 2749485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950633/ina828-in-amp-offset-voltage-interpretation

器件型号:INA828

您好!

我有与此部分相关的新问题。 我们如何正确解读失调电压。  

假设我有 RG 50欧姆(增益= 1000)、VSUPPLY +5V 和-5V、如果我将引脚 IN+和 IN-一起焊接/短接、 则最坏情况下的输出应为(90µV + 500µ/1000)*1000 = 90.5mV 是否正确? 偏移是仅为正还是也可以变为-90.5mV? (为了便于理解、我暂时忽略偏移漂移)  

测试条件 G=100、RTI 和数据表中的 Vosi max 50µV 的含义是什么? 我们是否可以得出这样的结论:对于增益1000、它也将是50µV μ A?

非常感谢、致以最诚挚的问候  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MRR、

    很高兴为你提供帮助。 如您所知 、仪表放大器由部分、输入级和输出差分放大器级组成。 总输出失调电压将等于增益乘以输入级失调电压加上输出级差分放大器失调电压的总和。 这意味着、随着增益的增加、由输入级引起的误差会成倍增加、而输出级误差不会增加。 因此、在高增益下、输入级误差占主导地位。

    输入误差是由仪表放大器的输入级造成的。 输出误差是由输出级造成的。 输入相关规格通常组合在一起并分类为"以输入为基准"(RTI)误差、而所有输出相关规格都被视为"以输出为基准"(RTO)误差。

    对于给定的增益,可以使用以下公式计算仪表放大器的输入和输出误差:

    总误差、RTI =输入误差+(输出误差/增益)

    总误差、RTO =(增益*输入误差)+输出误差

    希望这对您有所帮助!