This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA361-Q1:我们是否有振动和机械冲击测试?

Guru**** 2952280 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA361-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942381/opa361-q1-do-we-have-the-vibration-and-mechanical-shock-test

器件型号:OPA361-Q1

尊敬的团队:

我们是否测试下面标有红色框的项目? 如果是、我可以在哪里找到测试数据? 我在数据表中找不到它。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我找到了一个文档、其中列出了 TI 在 OPA361Q1上执行的所有相关 AEC-Q100合规性/资质认证规范。  我随函附上了以下文件供您查阅。

    总之、MIL-STD 202F (您用红色突出显示)的两个子测试均未执行/测试。  本文档不提供201A (振动)和213C (冲击)测试;OPA361-Q1在这两种规格方面没有功能/能力保证。  

    我找到了可查询任何 TI 器件 AEC-Q100测试结果的门户/网站。  如果您发现自己在处理 AEC-Q100结果问题方面做了大量工作、我可以向您发送一封电子邮件、其中包含 request.e2e.ti.com/.../OPA361AQDCKRQ1_2D00_738572.pdf 上的链接

    请参阅文档每一页的第三列、标记为"测试规格"、以查看 OPA361-Q1的测试结果。

    我 无法说明 TI 是否能够执行冲击或振动测试、或者是否决定排除 OPA361-Q1。  我的回答是基于我在阅读我提供给您的文档时获得的知识以及 MIL-STD-202和 AEC-Q100规范信息。

    最棒的

    Alec Saebeler