This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN10501:ESD 信息

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950585/sn10501-esd-information

器件型号:SN10501

大家好、

您能否提供 CDM 和 HBM 的 ESD 信息?

我在数据表中找不到它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    此器件的 ESD 信息如下所示:

    HBM:2500V

    CDM:1500V

    MM:150V

    最棒的

    Hasan Babiker