This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:布局电容问题(2个放大器 LMH5401和 LMH32401)

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950515/lmh5401-layout-capacitance-question-2-amplifiers-lmh5401-and-lmh32401

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: LMH32401

大家好、非常感谢大家对 LMH5401差分缓冲器和 LMH32401差分互阻抗放大器的以下布局问题发表意见。

(1)  对于 LMH5401差分缓冲器、每个差分输出引脚都有一个内部缓冲电阻器、用于防止容性负载和不稳定性。  我们的电路在每个与 GND 的差分线路上具有高达14.6pF 的输出 C (等效)。  您能评论一下该电容吗?  这种电容负载水平是否存在不稳定的可能性?  我们可以通过局部和选择性 GND 切断来减小此电容、但到目前为止、我们犹豫是否要这样做、因为我们希望确保输出不看起来具有电感。  我们是否应该进行局部接地切断、以在一定程度上降低容性负载?  最大 C 应该是多少?

(2)  同样、LMH5401的输入(IN-、IN+)与 GND 之间的电容高达3.8pF。  您是否预见到这种输入电容水平存在任何问题?

(3)  最后、我们还将使用您的 LMH32401差分 TIA。  该组件会针对输出电容负载发出强烈警告。  我们在输出引线处的 PWB 中执行了部分 GND/PWR 移除、从而将每个输出引脚上的输出引脚电容降至3.3pF 并连接到 GND。  我们是否移除了足够的电容?  输出引脚上的电容水平是否存在任何问题?

谢谢、
何塞·N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    您能否为每个电路提供原理图并共享正在驱动的负载(在寄生电容器之外)?

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、 感谢您回来。

    我的问题更多地涉及电路的 PWB 布局、因此我提到的电容还包括焊盘看到的电容、电介质厚度和布线方式。 我认为、展示所有这些原理图、布局布线和其他图片可能会使人更加困惑。 我更担心尝试找出这些类型的电容值(在上一篇文章中提到)是否 会在单个组件上出现任何问题、 或者、我们应该尝试通过对 PWB 进行某种形式的更改来减小电容、并进行 局部接地切断以减小容性负载。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我同意 Hasan 的说法,讨论这些问题的最佳基础是您的原理图和布局:-),因此如果您能与我们分享的话,这将非常有帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    如果不知道器件的使用方式、很难说出这些寄生效应可能会产生多大的影响。 一般而言、最好遵守有关布局的数据表指南。 下面是每个具有附加寄生电容的器件输出的仿真(此处使用了默认 TINA 电路)。

    LMH32401:

    LMH5401:

    最棒的

    Hasan Babiker