This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:Vcc=1.6V 时的传播延迟

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/939317/tlv7011-propagation-delay-at-vcc-1-6v

器件型号:TLV7011

您好!

TLV7011数据表显示了传播延迟。 它会查看较低温度和较低输入过驱条件下的延迟增加情况。  

此时、我想知道以下延迟。 请为其提供支持吗?

-延迟(H->L):??? NS、-40C、VCC=1.6V、输入过驱= 30mV
-延迟(L->H):??? NS、 -40C、VCC=1.6V、输入过驱= 30mV

如果您将 VCC = 1.6V 时的特性图作为数据表信息、可以共享吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata-San

    我将看到我们拥有的数据,并在明天返回给您。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Nagata-San

    我无法找到您请求的数据点、但当电源电压从3.3V 降低到1.8V 时、传播延迟确实会增加10%。  因此、假设传播延迟为1.6V 和30mV OD、典型 TPLH 的范围为450ns、tpHL 的范围为400ns、这是相同的。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘- SAN、

    您能告诉我温度依赖性吗?  数据表显示、较低温度下的延迟时间会增加。 然后、我想知道低温条件(-40°C)。 在-40°C 温度下、TPLH 是否为450ns、TPHL 是否为400ns?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Nagata-San

    是的、这些值是针对-40C 的、即器件具有最慢响应时间的情况。

    请注意、这些数字并不是传播延迟的最坏情况限制。

    您能否分享有关应用以及在这些特定条件下传播延迟的重要性的详细信息?

    有多种因素会影响比较器的响应时间、而传播延迟只是其中一个因素。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata-San

    这个线程没有任何新的响应、所以我将关闭它。  如果您需要进一步的支持、请回复或打开新帖子。

    卡盘