This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2180-Q1:电平转换器

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2180-Q1, INA2180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950539/ina2180-q1-level-shifter

器件型号:INA2180-Q1
主题中讨论的其他器件: INA2180

大家好、


你好。


 我们是否可以使用 INA2180-Q1的一个通道作为 3.3V 至5V 的电平转换器? 我们是否有示例电路配置?


提前感谢您的帮助。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    我不确定您所指的是什么。 您是否在问 INA2180-Q1的通道是否可以独立地将3.3V 总线的电流信号转换为满量程5V 的电压输出信号? 这是一个非常有效的用例、即、如果您需要通过分流电阻器感测电流信号。

    在这种情况下、电源电压(Vs)为5V、INA2180单通道输入引脚的输入共模电压为3.3V (另一通道的 VCM 可以是绝对最大额定值之间的任何值)。 由于摆幅至轨限制、输出(Vout)将是一个在小于5V 的满量程范围内增益到输入电压的电压。

    此致、

    Peter