This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:增益带宽积

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950527/opa818-gain-bandwidth-product

器件型号:OPA818

大家好、

客户希望分析 GBWP 对其电路的影响。  他想知道可以在 OPA818LIB 模型中放置参数以更改 GBWP 以进行仿真的哪个组件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    客户可以通过调整 C_C1的值(OPA818模型中当前设置为5.75pF)来改变 AOL 曲线的第一个极点... 或者客户是否尝试调整 AOL 的直流增益?

    最棒的

    Hasan Babiker