This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 测量交流电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941916/measure-ac-current

主题中讨论的其他器件:AMC1200

我希望 TI 测量0-50mA  范围内的交流220-18V 变压器次级侧负载电流  

有什么想法  ,有什么值得一说的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Senthil、

    因此、次级侧的电压应为+/- 18V。  在这种情况下、具有仪表放大器的分流电阻器可能会起作用。  我们的电流感应放大器通常无法降至-18V、我们的最低电压器件之一可以降至-16V。

    我提到仪表放大 器的原因是电源上的电压可能高达+/-18V、并且具有低输入偏置电流。

    如果这位于220V 的高侧、则需要使用我们的隔离放大器之一。  请参阅本文档

    如果我发送的链接不够、如果您告诉我这些工作中的任何一项、我可以将您转至正确的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    次级侧为交流 电而非直流电,因此将没有+和-。

    我的要求是将二次侧连接到具有 可变电位计的模拟交流电流表系列。我想测量通过它的交流电流。  您建议的是 IT 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Senthil、

    它取决于您将在输入端看到的电压以及为器件供电的可用电压。  我之前发送的仪表放大器的输入无法接近电源轨、因此这可能是使用仪表放大器的一项挑战。  AMC1200您需要创建一个电源来为输入和输出侧供电、但您还需要考虑 AMC1200的输入结构、因为您需要考虑差分输入电阻。