This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7353:热特性

Guru**** 2381920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940779/ths7353-thermal-characteristics

器件型号:THS7353

大家好、  

我在 THS7353PWR 上 θjc μ A、θjb μ A 和 θja μ A 数据、这些数据似乎不在数据表中、您可以共享吗?

信息是为了支持有效的设计、  

谢谢、此致、  

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    获取此信息需要一些时间、我将向您返回结果。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    以下是请求的热规格:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    94.5.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    34.7.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    45.9.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    2.8.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    45.5.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    不适用

    最棒的

    Hasan Babiker