This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:特定应用要求审核

Guru**** 2386320 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991, OPA2156, TLV9152
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950405/opa2991-specific-application-requirement-review

器件型号:OPA2991
主题中讨论的其他器件: OPA2156TLV9152

您好!

请在下面的中查找传感器电阻测量电路的应用。 RM 是要测量的电阻、Rt 是温度补偿电阻。 RT=480~600 Ω;RM=220~270 Ω、R1=1K、R2=620。  在 这种应用中、OPA2991能否替代 TS922A? 或者是否有任何其他合适的运算放大器可以实现这一目的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2991确实具有非常相似的特性。 搜索功能还显示了 TLV9152 (输出电流稍小)和 OPA2156 (精度更高、但功耗和最小电源电压更高)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    我认为 OPA2991在这里是一个很好的替代产品。 另一个选项、如 Clemens 提到的、是 TLV9152。 这些器件之间的主要差异是电源电压、40V 与16V。 但还有一些其他规格差异。 一般而言、OPA2991的性能将高于 TLV9152。

    谢谢、

    Tim Claycomb