This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:输入失调电压为正?

Guru**** 2910760 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950299/tl074-input-offset-voltage-positive

器件型号:TL074

您好!

在 TL074的数据表中、输入失调电压为正值、失调漂移也是如此。

我想知道它是否真的是一个积极的价值、或者实际上它可能是正的还是负的?

我想我们只是在数据表中给出绝对值。

同样的问题也适用于输入偏置电流、我们还提供正值、它是否真的是正、或者它可以是正还是负?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    偏移是一个误差、没有误差将是零值。 请注意,没有最小值,这就是确定 Vio,α 规格是幅度的方式。  

    这些规格的值可以是正值或负值。

    IIB 也是一个幅度、但正值的可能性要大得多。 JFET 栅极的反向结电流。