This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3701:TLV3701损坏原因

Guru**** 2519720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3701, TLV3401, LMC7221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949992/tlv3701-tlv3701-damage-cause

器件型号:TLV3701
主题中讨论的其他器件: TLV3401LMC7221

您好!

我一直使用下面的电路、该电路使用 TLV3701比较器、以创建一个小启动脉冲:

我的问题是、在一次测试后、组件损坏、我必须对其进行更改。 我怀疑任何输入电流都会损坏组件、但我无法找到读取数据表的原因。 P15VDC 电源是直流/直流转换器、但我认为它没有任何问题。

希望你能帮我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1N750是一个4.7V 齐纳二极管。 Ω 15V 电源的500k Ω 电阻器、它会尝试消耗20mA 的电流、这超过 TLV3701的绝对最大额定值。

    Ω 500 μ A? Vout 需要多大的驱动强度? 2:1分压器(例如200 kΩ 和100 kΩ)不够用?

    对输出信号进行电平转换的最简单方法是使用具有漏极开路输出的比较器、例如 TLV3401或 LMC7221。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的回答。

    不是因为驱动器强度、而是出于计时考虑。

    我们需要 Vout 信号驱动高电平(<2V 就足够了)、然后 V15VDC 才能完全稳定。 如果我们放置一个电阻分压器、那么此时的输出电压不可能足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R5不影响时序。 只需使其变大。

    我没有要求更换比较器、只需用分压器 R5+R6替换 R5+D1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明。

    感谢您的回答。

    我认为我无法正确解释我的问题。 如果我添加一个除数电阻器、输出增益将会更小、因此我们将看到2V 输出比直接输出晚。 如果我在比较器时间响应和这个问题之间引起一些错误、我会感到很抱歉。 尽管如此、根据您的建议、我已经增加了输出电阻器值以使输出电流更小、但我无法解决问题。

    我改变了角度、并测试了采用5VDC 电源的电路并丢弃了输出二极管、比较器停止工作、因此我猜输出电流是问题所在。 现在、我有以下电路:

    尽管组件未损坏、但输出并不完全稳定或不正确。 我想为输入电容器添加快速放电架构、并通过一些迟滞来解决这一问题。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于超出了输入范围、因此它会受到损坏。 比较器的电源电压为5V、而反相输入端的连续电压为15V。

    TLV3701允许输入电压高达 V+以上5V,在您的情况下可达10V ...但问题出在哪里? 您的电压超过了限值5V。 我并不感到惊讶的是,它被破坏了。 这就是为什么当您降低到5V 时、它"能够承受"。

    此外、当电源崩溃时、C2上具有完整的15V 电压、并将放电(以数百 mA 为单位)进入输入端。  由于允许这种情况的独特输入设计、当输入电压大于(V+)+ 5V 时、输入级可能会受到损坏、因为没有 ESD 钳位将输入钳位到 V+上、并且您可以施加比 V+高15V 的电压。 问题出在 Again...se上吗?

    您需要将输入电压调节到5V 以下。 与 C2并联的电阻器可创建1/3分压器、电阻器的值可通过 C2进行调节以创建相同的时间常数。 可以调整 R3和 R4以更改阈值。

    而且、正如 Clemens 所示、对于毫微功耗比较器而言、20mA 有点大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的解释。 在昨天的测试中、我检测到输入超出范围、因此我想我会尝试您的解决方案!

    感谢大家的帮助。