This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:器件间 GBW 变化

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940659/opa858-part-to-part-gbw-variation

器件型号:OPA858

大家好、

我们的客户打算使用 OPA858进行设计。 但在此之前、他们想知道在订购多个器件以获得适当的设计裕度时预期的最小 GBW。   OPA858的典型 GBW 规格给出了5.5GHz。  在多 个 OPA858上、我们可以期待什么类型的零件间 GBW 变化? GBW 是否有特定容差?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午、  

    我的第一件事是电源电流容差-看起来不像这个部件有电源电流修整、并且、有温度漂移-这两项都将传播 GBP 的统计数据。 要获得真正的特定值、您可能应该询问您的客户电源电压容差和温度范围。  

    根据我的经验、未修整器件的 GBP 为+/-30%、但产品组具有这些特定的仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    正如 Michael 提到的、请帮助提供应用的温度和电源条件。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您分享在考虑 GBP 变化时的有用因素。


    您好、Hasan、

    在 ~23°C 至35°C 的温度范围内、客户将使用+/-2.5V 电源电压。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    感谢您提供信息。 我将对此进行研究并返回给您。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、现在请记住、如果您正在进行跨阻设计、GBP 作为平方根函数进入闭环 Fo -因此 GBP 上的+/-30%是闭环 Fo 上的+/-15%、 当然、它也会改变 Q 值-如果反馈 RfCf 是固定的、也会大约+/-15%、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    我从设计中得到的响应如下:

    此规范的下限为4.6GHz。 上传的数据显示、范围为5.1GHz 至6.4GHz、标称值为5.6GHz。 我希望 GBWP 在大多数时间都处于该范围内、但在最坏的情况下、它可能会降至4.6GHz。

    最棒的

    Hasan Babiker