This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA171:双极和 CMOS Vos 温度漂移性能差异

Guru**** 2382620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949736/opa171-bipolar-and-cmos-vos-temperature-drift-performance-difference

器件型号:OPA171

大家好、

这是一个令人困惑的放大器温度漂移项。

从下面的培训幻灯片7中可以看到 Vos 温度漂移双极性和 CMOS 比较。

https://training.ti.com/sites/default/files/docs/Op%20Amp%20Tech%20Overview_0.pdf

导致不同 Vos 温度漂移性能的根本特征是什么?

此致、

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、  

    欢迎使用 e2e! 它与"双极和 MOSFET 晶体管的物理内部工作"有关。 Marek Lis 提供的本应用手册更详细地介绍了以下内容:  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolia、

    感谢您首次回复。

    实际上、 没有进一步解释导致双极晶体管和 MOSFET 晶体管不同物理内部工作的原因。

    Vos 是由对称输入级不匹配引起的、双极和 MOS 之间有什么不同的关键特性?

    如果双极的 IB 和 MOSFET 的 Vgs 不同的温度漂移导致这种结果呢?

    如果方便、请发表评论、非常感谢。

    此致、

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、  

    从所有 TI 资源中、我找不到比"晶体管内部工作原理"更详细的信息。  

    不过、我确实找到了这篇关于 Berkeley 的演示文稿、其中对不同拓扑结构进行了详细介绍:  

    为什么需要这些详细信息... 正在解决的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolia、

    感谢您的回复和参考文件。

    实际上、不是针对特定问题、只是一个技术深度探究、令人困惑。

    谢谢你。

    此致、

    Mia Ma