This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:无配置的情况下,开启瞬间I2S有时钟输出 μ A

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942161/tlv320aic3101-i2s

器件型号:TLV320AIC3101

分析发现,擦除芯片程序后,现象依旧存在,示波器测试,发现帧同步时钟有输出(3101输出),如下图所示 μ A

就是因为这个时钟的原因导致开机的时候有不正常的噪声,μ A

如何将现象变为正常:配置codec的MCU程序擦除情况下 μ A

将3101的主时钟24.576MHz或者3101的I2S帧同步输出时钟接地,这个异常状态消 μ A

带电情况下复位(低电平复位)3101(复位脚接地)后,异常情况小时,但是重新上电后又变为异常状态

目前情况为:有些是好的有些不行 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我不确定我是否理解这个问题。 从上图探测到器件的哪个引脚? 您能否共享原理图、寄存器转储、所需的采样率以及输入时钟频率?

    此致、

    Aaron