This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:仿真中的意外行为

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331-EP, TL331, LM393A, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946777/tl331-unexpected-behaviour-in-simulation

器件型号:TL331
主题中讨论的其他器件: 、LM393ALM393

大家好、我想使用 TL331-EP 来切断缓慢下降的侧面。 该设计如下:

问题是、一旦同相输入(中的信号)达到大约3V、就会出现意外行为。

绿色:输出

蓝色:基准电压

红色:信号

谢谢、

Yannick Haas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick、您好!

    如果您移除二极管/使其短路、该怎么办? 它是否正常工作? 什么是二极管模型? 理想?

    大约20nA 的 TL331输入偏置电流从输入引脚流向接地端。 我想知道偏置电流和二极管泄漏电流是否存在影响。

    如果您添加一个高值电阻器(10M? 100米?)  从正输入端到 GND、以便二极管反向时输入端不会"浮动"。

    还应尝试监控输入引脚上的电流。

    您正尝试测量什么? 您能否发送压缩的 sim 软件包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、

    移除二极管没有任何帮助。  

    我尝试将 TL331替换为 LM393A、效果很好。 唯一的缺点是、我只需要一个比较器、PCB 上的空间有限。

    由于这两个比较器属于同一个系列、因此它们的行为应该类似、不应该这样?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yannick、

    我们已确认您的回复、并将在明天(10/13)的工作结束前回复您。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick、

    二极管的用途是什么? 对我来说有点奇怪:-)

    当您减小上拉电阻时会发生什么情况? 120k 有点高。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick

    这似乎只是模型的一个问题。  TL331和 LM393的架构相同。

    我也对二极管很好奇、但正如您所注意到的、这不是问题。  TL331型号出现问题。

    我们将更新 TL331的模型、使其类似于 LM393。

    感谢您将此事提请我们注意。  如果您需要进一步的帮助、请随时答复。  否则、我将关闭此线程。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TL331.lib

    e2e.ti.com/.../tl331_2D00_2020_2D00_10_2D00_15T22_2D00_25.zip

    您好、Yannick、

    我们附加了.zip 文件、其中包含更新的 TL331模型的项目文件。 如果您使用的是 PSpice for TI、请在运行项目仿真时小心谨慎。 出于某种原因、PSpice for TI 返回到 TL331的旧版 PSpice 模型、因此您可能需要覆盖仿真配置路径中的库文件。

    要检查此情况、请在原理图中右键单击器件实例并查看 PSpice 模型。 PSpice 模型代码第28行的数据表值应为:“*数据表:SLVS238I”。

    如果数据表编号与上述不同、则需要使用我们单独提供的库文件覆盖存档项目文件夹中的库文件。  

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。 我们正在努力在本周结束之前在网站上更新和更新 TI.com 上的官方模型。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yannick、

    由于此主题尚未收到任何回复、我将假定我们已回答您的问题、PSpice 模型可为您提供帮助。 如果您有任何其他问题、请回复此主题或打开另一个主题。

    谢谢、

    Joe