This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6618:差分放大器直流移位消除器电路

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941939/lmh6618-differential-amplifier-dc-shift-remover-circuit

器件型号:LMH6618

您好!

我已经使用 LMH6618运算放大器实现了一个差分放大器电路(如所附文件中所示)。 在反相输入端、我通过 POT 施加了直流电压、在同相引脚上、我施加了直流偏移为2.5V 的正弦波。 我的目的是移除输出端正弦波输入的直流电压。 根据理论分析、我猜输出应为 Vout = Vdc*(-RF/R1) + Vin*(1 + RF/R1)。 根据此公式、我在反相输入端施加了5V 直流电压。 但波形表明输出端的正弦波仍然是直流偏移。 此外、我希望正弦波是同相输入端振幅的两倍。 但波形增益小于此值。 有人能帮我分析电路吗?我应该怎么做来消除正弦波的直流漂移? 此电路是我项目的一部分、我将尝试消除视频信号的直流偏移。  

谢谢、

Sandeep M.

e2e.ti.com/.../LMH6618_5F00_sch.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Sandeep、反相侧的电位计是同相输入的增益公式的一部分。 因此、例如、如果它是中量程、它会向549 Ω R 添加5Kohm 以提供5.549kohm 的总增益 R、应显示增益1+(549/5549)= 1.1V/V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的回复。 这真的很有帮助。