This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:PSpice 模型中未提供输入电压范围限制

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139A, LM139
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947613/lm139-input-voltage-range-limitations-not-in-pspice-model

器件型号:LM139

应用手册 SNOAA35 很好地描述 了 LM139A 的输入电压限制

我从  LM139A 页面下载了 PSpice 模型、但并未显示这些限制。

有人知道 LM139的 Spice 模型有什么用途?

谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    与 LM139本身一样、该模型很简单。

    您正尝试建模什么? 您期望看到什么?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册指出、如果两个输入都超过了上输入电压范围、则比较器停止运行、输出变为低电平。

    对于 LM139、如果两个输入均高于(Vcc - 1V)、则应发生这种情况。 一些其他比较器(例如、LT1017)的 SPICE 模型显示了这种行为。

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    正确、模型未准确显示当两个输入都超出范围时比较器的功能。

    所附的是 LM139的 TINA 模型、该模型已正确建模。

    当两个输入都大于 VCC - 1.5V 时、输出将变为低电平。  该模型用于25C 分析、因此未设置为 VCC-2V。

    Chucke2e.ti.com/.../LM139.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    由于本主题尚未收到任何回复、我将假定我们已回答您的问题。 如果您有任何其他问题、请回复此主题或打开另一个主题。

    谢谢、

    Joe