This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:不工作。 从输入到接地泄漏电流

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: UA741, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942141/opa211-not-working-leaking-current-from-input-to-ground

器件型号:OPA211
主题中讨论的其他器件:UA741

你(们)好。

我在某些直流应用中使用 OPA211ADIR、但发现它不起作用。 我用一个简单的电路对其进行了测试、请参见所附的。 似乎两个输入都有~0.3mA 的电流从接地泄漏。 对此问题有什么想法吗?

我已经尝试过该运算放大器的3个不同批次、都得出了相同的结果。

我尝试了其他运算放大器、例如 UA741、我使用 SPICE 进行了仿真、没有泄漏电流。  

这是我的电路还是运算放大器的问题? 感谢您的任何反馈。

谢谢!

二进制文件


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    您超出了 OPA211的共模输入电压范围。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。 它解决了我的问题。 我将电源电压从0~9V 更改为-3V~+3V、运算放大器工作正常。

    此致、

    二进制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    感谢 Kai 的答复。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond