This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM-978:测试模式输出与放大器;OUTN 电压不随直流偏置变化#39;t

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946809/opa857evm-978-test-mode-out-outn-voltages-doesn-t-change-with-dc-bias

器件型号:OPA857EVM-978
主题中讨论的其他器件:OPA857

我现在正在尝试确定测试模式、连接如下、我已为该板附加了一张图片:

  • 我已将 TEST_SD 引脚连接到 Vs 以在测试模式下进行配置
  • 我有3.3V 电压从直流电源连接到 Vcc
  • 电源接地
  • 我将信号发生器连接到 Test_in SMA 连接器
    • 幅度为0.5Vpp、我改变直流偏置电压
  • VO_P 连接到示波器以观察输出

我的问题是、在 OUT 和 OUTN (来自 R6和 R7的正极侧)上测得的电压 I 为3.03V 和1.84V。 不过、当我更改直流偏置电压(保持0.5Vpp 振幅)时、这两个节点的电压根本不会变化、与规格表中的大约1.33V 相比、输出电压似乎太高。 那么、我想知道我做了什么错误或电路板有缺陷吗?

谢谢、

西赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xechen、

    此问题可能是由 J4引起的。 您需要移除将测试输入连接到 VCC 的跳线。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您指出这一点、现在我在调整偏置电压时获得了不同的电压读数。

    现在我已经确定 VIN1 = 2.18V、VIN2 = 1.77V、因此我已经将 Test_IN 设置为1MHz 的方波、偏置电压设置为(2.18 + 1.77)/ 2 = 1.98V、幅值为0.5Vpp、 但对于输出、我在 Vo_P 上观察到没有信号、在 Vo_N 上观察到方波信号、但振幅很低、如下图所示。  

    因此、我想知道没有来自 Vo_P 的信号会有什么问题、或者我应该在那里看到什么、以及为什么来自 Vo_N 的振幅很低(我认为振幅会放大到一定程度的扩展)。 短接跳线 J7似乎没有任何变化、但将跳线 J6更改为20K 会将 Vo_N 的峰间电压增加到76mV (仍然很低)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xechen、

    请注意、Vo_P 当前接地、不会产生输出(因此您可以从变压器获取单端输出)。 请注意、由于变压器的原因、您需要在 R11处进行测量以找到 Vin1和 Vin2。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    有几个术语我不太确定我是否理解正确。

    1. REF 块= 1.83V 时的共模输出与之完全相同? 这是否意味着我为 R7测量的相对于接地端的电压为1.83V (我在电路板上持续测量了该相同的值)?
    2. 当您说调整直流偏置时、如果我将 VIN 设置为仅直流电压、或者我应该使其以500mVpp 交流电。 当我测量时、这两种情况具有不同的电压。
    3. 为了将 Vo_N 的电压测量为直流电压、我应该测量哪个节点? 数据表将节点链接到 R14、但在我的板上、它连接到 R15 (如原始文章中的图片所示)。 尽管即使我更改直流偏置电压、我也无法从 R15电阻器获得相对于接地的读数、并且我仍然可以观察到方波输出、如之前的答复所示。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是指 OPA857内的基准块。 是的、您可以在 R7处测量此值(OPA857的 OUTN)。

    2.仅指此处的直流电压。 一旦您知道 Vin1和 Vin2、您的交流信号应具有 Vin1和 Vin2的振幅。

    3.很抱歉、混淆了、请使用用户指南上的初始说明、而不是我之前的回答... 将编辑先前的响应以反映这一点。 您将需要在 R11进行测量。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、返回到我先前的答复。   我发现 VIN1 = 2.18V、VIN2 = 1.77V、但它们的差异仅为0.41V。 那么、对于交流信号、我应该使用410mVpp 而不是500mVpp 来调节振幅吗?

    另外、我关于测试模式的主要问题是、我应该期待什么输出? 我观察到 Vo_N 输出的峰间电压为70mV、这比 Test_in 电压小得多。 这是正常的、还是我应该期待其他东西?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确答案如果这些是正确测量的 Vin 输入、则应在输入端使用410mVpp、以在直流时实现500mVpp。 您能否使用1MHz 信号测量 R11上的输出? 如果频率增加、您在 Vo_N 处的振幅是否会增加?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "测得的 Vin 输入在直流条件下实现500mVpp"是什么意思? 当 OUT 电压为1.33V 和1.83V 时、我获得了 Vin1和 Vin2值。  

    我直接将 Vo_N 连接到示波器、振幅不随输入频率的变化而变化。  

    我现在不在实验室中、因此无法测量 R11的输出、但我应该使用万用表进行测量、还是应该将其探测到示波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在放大器的 OUT (OPA857的引脚8)处测量、则信号应衰减。 请参阅以下内容:

    请注意 R6/7和 R8导致的衰减。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在用户指南中、显示"Adjust the DC bias of VIN2 until out = 1.83V - 0.5V = 1.33V、以实现500mVpp 的输出摆幅。 OUTN 保持恒定为1.83V。"这是我在施加 VIN2 = 1.77V 时所做的、以使 OUT 处的直流电压为1.33V。

    使用 SMA 至 BNC 连接器将输出信号从 Vo_N 直接连接到示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里提到的500mVpp 位于 OPA857的输出端。 您将需要增加输入或消除 OPA857之后的衰减、以在 Vo_N 上实现这一目的

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、感谢您的抽出时间。

    • 如果在执行以下步骤后 Vin1和 Vin2是固定的且 OUT = 1.33V、那么我如何增加输入?因此、振幅也是固定的?
    • 移除电阻器 R6/7、R8或通过其他方式移除衰减?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xechen、

    • 您必须调整 Vin1和 Vin2以满足您的输出要求。 请注意、OUT 引脚的最低电压大约为0.6V。
    • 正确、移除电阻器 R8。 或替换这些电阻器以满足您的衰减要求。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的回答。 现在、我尝试连接光电二极管、并尝试观察光电二极管模式下的输出。 我在这里连接了电路板连接。

    • 光电二极管由电池供电、没有内置放大器(ThorLabs DET210)。 我为光电二极管使用了532nm 绿光、光电二极管输出端连接到 VAPD 端口、电流为12V、0.1mA。
    • TEST_IN 直接与直流电源(3.3V)相连、J4跳线短接。 J5跳线与 APD 短接。
    • 增益被切换至20k

    但是、我没有观察到来自任一输出(Vo_P 和 Vo_N)的信号。 您知道这里发生了什么吗? 我认为光电二极管产生的电流足够大。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xechen、

    VAPD 应用于偏置光电二极管、而不是光电二极管输入本身。  

    此 EVM 专为一个光电二极管而设计。 您需要将输入信号连接到突出显示的引脚。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的回复、我需要为这种光电二极管下订单。 我将此帖子标记为已解决、如果插入到转 CAN 光电二极管后遇到其他问题、我将创建另一个线程。

    西赫恩