This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:Tina-TI:具有精密整流器的微分积分器:

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OP07, LM324, TIDA-00777

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/939994/op07-tina-ti-differentiator-integrator-with-precision-rectifier

器件型号:OP07
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM324TIDA-00777

您好!

在这里、我可以找到 TINA-TI 中的示例

1)微分器(带有 OP07)-输入 AC

2)积分器  (带 OP07)  - 输出交流电

3)精密整流器 (带 LM324)   - 整流交流。

我需要根据我的要求整合所有内容。

--

Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    您能否发布原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。。。

    我只有方框图。

    --

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是方框图

     NKS

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    微分器和积分器的用途是什么? 还是它只是高通和低通滤波的另一个名称? 请详细介绍您的应用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)微分器的目的是什么?

    "仅用作 Rogowski 线圈的虚拟"

    2)和积分器?

    检 索原始交流电。 下面是 积分器的输入( Rogowski 线圈的实际输出)。

    请详细介绍您的应用。

    我想像上面一样进行仿真。

    感谢您的关注。

    --

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    在每个特定配置中、我们不一定会为每个特定运算放大器提供 TINA 文件。  也就是说、TI 发布了大量有关放大器电路的材料、例如微分器、集成器、整流器、滤波器等  但是、我对您尝试实现的目标感到困惑。  您是否打算使用微分器对 Rogowski 线圈建模?  然后、您尝试设计的实际电路是积分器和精密整流器?  您是否已婚、想要将 OP07用于积分器、将 LM324用于整流器?  我看到你的另一个线程要求 OP07的替代方案、因此我的问题是。  放大器的选择取决于多种因素、包括可用电源、允许的电流消耗、所需带宽、输出驱动要求等  如果您能帮助您明确 TI 如何为您提供最佳帮助、我们可以将您链接到最合适的可用资源。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新...

    是的,我正在尝试为 Rogowski 线圈实现微分器模型  。

    是的,你是对的 。

    OP07和 LM324不一定要使用。

    我更喜欢这种方式、因为它易于使用。

    TIDA-00777具有一些积分器电路、但没有 Rogowski 线圈的微分器模型。

    --

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    我认为以下链接对于从微分器到积分器再到整流器的各种电路应该很有用。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa092b/sboa092b.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/snoa621c/snoa621c.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/snla140c/snla140c.pdf

    有关电路的大多数详细信息、您会发现电路指导手册非常有用

    https://www.ti.com/lit/an/sboa276b/sboa276b.pdf 微分器

    https://www.ti.com/lit/an/sboa275a/sboa275a.pdf 积分器

    下面是电路指导手册的完整列表、我们将继续将其添加到中。

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/analogue-circuits/amplifier-circuits.html 

    最后、如果您需要有关为特定应用选择最佳运算放大器的帮助、请告知我们。   

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新和链接。  

    我对 Rogoswski 线圈的工作有点困惑...

    1)这意味 着 Rogowski_coil 根据      以下链接提供方波(在微分器之前)和尖锐脉冲(在微分器之后)。

    根据 DSO 屏幕截图。

    2) 2)积分器将从尖峰变为正弦波 ?

    卡兰

      。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您的 Wikipedia 文章所述、"  由于线圈中感应到的电压与直导体中电流的变化率(导数)成正比、罗氏线圈的输出通常连接到电气(或电子)  积分 器电路提供与电流成比例的输出信号。"  因此、在您共享的 sboa276b 图像中、脉冲函数(Vout)是方波(Vin)的导数。  因此、如果罗氏线圈监测到的电流是方波、您会看到该线圈中的脉冲和衰减波形(由微分器电路近似计算)。  一天结束时、您需要集成 Rogowski 线圈的输出以重新创建交流波形。  由于线圈充当微分器、它对直流电流没有响应、因此信息会丢失。   

    谢谢、

    Scott