This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器振荡

Guru**** 1645290 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4151
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940499/op-amp-oscillation

主题中讨论的其他器件:THS4151

您好!

我使用 THS4151运算放大器创建了一个电路、该电路接受两个输入并减去它们以提供输出。 下面是该电路的原理图:

R1是我将输入1MHz 2V 正弦信号的位置、而 R6是另一个输入信号的来源。 在本例中、我将该输入接地。 下面是输入信号的图片:

我的问题是、当我尝试为运算放大器供电时、它将会振荡、输入信号将如下所示:  

输出如下所示:

:  

有什么建议吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在有人进行 LG 相补角测试之前、您如何测量输出? 需要是低电容感应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    您的电路配置不稳定、在 sim 中测量的相位裕度约为31度。 不确定具体的设计要求是什么、但如果您的目标是减去输入并实现差动输出、为什么不在典型配置中使用 FDA?  

    e2e.ti.com/.../THS4151_5F00_Stability.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    31度不是不稳定的、但如果负载不良、负载可能会出现、负载??


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉我迟到了。 感谢您花时间回复我的帖子。 下面、我将分享我正在研究的内容的完整原理图:

    从一开始、我就遇到了 THS4151的问题、它也过热。 我认为它也会影响电路中的其他运算放大器。 THS 的输出是两个100欧姆电阻器、然后连接到 AD8330 VGA 以获取信号。 现在、我移除了 R34和 R30、并且从函数发生器中输入了1MHz 正弦波。 我将 R30电阻器的一侧接地、因此我知道它是0伏。 这只会让您担心一侧。 现在、通常情况下、进入 R34和 R30的两个信号是相同的、除非器件在太空中进行测量、那么 R34侧的信号将稍微高一些。 如果有人建议我如何使这个问题更稳定,我会很感激。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉我迟到了。 感谢您花时间回复我的帖子。 下面、我将分享我正在研究的内容的完整原理图:

    从一开始、我就遇到了 THS4151的问题、它也过热。 我认为它也会影响电路中的其他运算放大器。 THS 的输出是两个100欧姆电阻器、然后连接到 AD8330 VGA 以获取信号。 现在、我移除了 R34和 R30、并且从函数发生器中输入了1MHz 正弦波。 我将 R30电阻器的一侧接地、因此我知道它是0伏。 这只会让您担心一侧。 现在、通常情况下、进入 R34和 R30的两个信号是相同的、除非器件在太空中进行测量、那么 R34侧的信号将稍微高一些。 如果有人建议我如何使这个问题更稳定,我会很感激。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、当您测量该振荡时、您在哪里以及如何进行该测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否正确理解了您的问题、但我将使用示波器探头在两个100欧姆电阻器上进行测量。 从印刷电路板上移除 R34和 R30后、我使用函数发生器输入信号。 触摸时的温度非常高、这告诉我它会在没有测量的情况下振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、  

    您能否分享您对电路 THS4151级的要求? 增益、带宽、噪声等

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于运算放大器带宽、我很高兴能够达到1-10 MHz 之间。 就增益而言、它应该为1。 将使用 AD8330 VGA 获得信号。 至于噪声、我真的不确定。 我可以达到的最低水平。

    感谢您抽出时间为我提供帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    下面是10.3MHz 滤波器的配置。 请注意、1k Ω 和4pF 负载意味着 AD8330输入、不是电路的一部分:

    e2e.ti.com/.../10_2C00_3Filter.TSC

    如果您的电路板上没有用于差分输入电容器的插槽、则可以使用以下器件:

    e2e.ti.com/.../10_2C00_3filter_5F00_alt.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Hasan、我想他仍然有振荡、

    由于标称 sim 显示出微小的相位裕度、因此仿真中必须存在一些寄生。 接下来是电源去耦和布局电容问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔,这是个好地方

    Mohammad、您是否在移除负载(移除100欧姆电阻器)时尝试测量器件的输出? THS4151电路板设计是否遵循布局建议? (请注意删除了器件输入/输出下的 GND 和电源平面)。  

    如果此处未使用适当的布局技术、则较高的相位裕度设计可能仍会导致问题。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我将尝试此电路配置、并将告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有尝试在没有负载的情况下进行测量。 我会尝试并告诉您。 就布局而言、我正确遵循了这一要求。 谢谢你