This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:功率耗散计算

Guru**** 2833625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950106/lm139a-power-dissipation-calculations

器件型号:LM139A

如何计算此器件的功率耗散?
此器件的额定功率耗散是多少?

我正在寻找一种估算功率耗散的电气方法,例如:PD=Vcc*icc。 是否有电气方法来实现此目的? 然后、我可以使用计算得出的功率耗散来估算实际温升和结温。 此外、该器件的额定功率耗散是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的电源电流额定值为2mA。 该电流流入 VCC 引脚并流出 GND 引脚、因此应用 VCC×ICC

    输入偏置电流太小、无关紧要。

    如果输出为低电平并连接到大型负载、则输出晶体管中的功率耗散为 VO×IO。 图3显示了这些参数的典型值。

    允许的功耗为(TJ−TA)/ RθJA μ W、这取决于实际环境温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的支持。

    卡盘