This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365-Q1:建议的反馈电阻

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2365, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938357/opa2365-q1-recommended-feedback-resistance

器件型号:OPA2365-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2365AMC1301

我能否知道可在 OPA2365中用于速度关键型应用的建议反馈电阻器值范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要所需的增益、负载以及反相还是非反相。 所需的原理图会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    所需增益约为2。 输入是1.076Vpk 的正弦波、所需输出为2.052Vpk。 对于 OPA2365、我们可以使用1k Ω 范围内的反馈电阻器、还是建议使用大于10k Ω 的反馈电阻器?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非反相或反相、电源和最大频率  

    如何使输出摆幅居中和/或远离削波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找电路配置。 VIN 是+/-1.076V、2kHz 的正弦差分输入。 添加了2.5V 电平位移以匹配 ADC 范围。 为运算放大器提供5V 电源电压。 根据传递函数、R3707与 R3704的比率约为2。 R3707反馈电阻的建议范围是多少。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的文件或图片未通过、您需要使用顶部功能区上的回形针符号插入这些文件或图片、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到以下电路和前面提到的规格。 您能不能告诉我反馈电阻器值的范围、因为数据表中没有提到。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该零交叉器件(您的应用中不需要该器件)具有相当高的输入电容。 最好使用1k 欧姆反馈(500欧姆输入)电阻器、以使反馈极点的影响不受 LG 相位裕度的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rupali、

    差分放大器的输出端到底连接了什么(就 R、L、C 而言)? 到底是什么驱动输入?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您为什么说我们的应用不需要该运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    放大器的输出在 RC 滤波器1k、4.7nF 后进入 ADC。 输入是另一个隔离放大器的输出、该放大器放大正弦电压信号。

    Rupali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rupali、

    如果您有转角频率为的电荷反冲滤波器(1k/4n7)、我想问问自己、为什么要采用如此快速的运算放大器

    1Hz / 2 / PI / 1k / 4n7 = 34kHz

    电压。 在这种情况下、稍慢的 OPAMP 就足够了。

    另一个问题是该电路的输入阻抗。 这主要取决于隔离放大器及其可驱动的电流大小。 您使用的是什么隔离放大器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们将研究高速运算放大器的要求。 我们在输入侧使用 AMC1301隔离放大器。

    Rupali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rupali、

    AMC1311EVM 用户指南的图2 显示了一个合适的电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。