This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2180:开环增益与温度间的关系

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA180, OPA4180, OPA2180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949431/opa2180-open-loop-gain-vs-temperature

器件型号:OPA2180
主题中讨论的其他器件:OPA180OPA4180

大家好、

你好、

我们收到了客户的查询、他们希望了解有关 所述器件开环增益与温度间的关系的更多信息。 为了让我不会错过任何信息、我将复制下面的查询。

"我正在尝试了解数据表中有关开环增益的内容。
请参阅数据表:OPA180、OPA2180、OPA4180、SBOS584E–2011年11月–2018年6月修订图8、开环增益与温度间的关系。

首先、垂直轴是否具有正确的单位? 标记为"Aol (UV/V)"、这似乎不正确。
我怀疑这些单位应该是"伏特/微伏"、即"V/uV"、即:100万。
这里没有使用通常的 dB 单位是否有任何原因?

好的、现在假设垂直轴应标记为"uV/V"、那么较高的值意味着较高的开环增益。 查看温度= 25C 时的情况、灰色线迹(线)(Vsupply=4V、RL = 10kohm)的增益高于红色线迹(Vsupply=36V、RL = 10kohm)。 当电源电压较低时、开环增益确实更高? 差值不可忽略、根据图表、差值是5或10的因数、随着温度的升高而变宽。"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    关于您的问题:

    首先、垂直轴是否具有正确的单位? 标记为"Aol (UV/V)"、这似乎不正确。
    我怀疑这些单位应该是"伏特/微伏"、即"V/uV"、即:100万。
    这里没有使用通常的 dB 单位是否有任何原因?

    OPA2180垂直开环增益(AOL)轴单位为 uV/V 的原因更容易看到小量输入变化、从而导致1伏输出变化。 由于 AOL 极高、因此输入变化仅为该输出变化的微伏的一小部分。 这个非常扩展的刻度显示了 OPA2180输入电压如何随温度的升高而变化、这表明 AOL 正在下降。

    好的、现在假设垂直轴应标记为"uV/V"、那么较高的值意味着较高的开环增益。 查看温度= 25C 时的情况、灰色线迹(线)(Vsupply=4V、RL = 10kohm)的增益高于红色线迹(Vsupply=36V、RL = 10kohm)。 当电源电压较低时、开环增益确实更高? 差值不可忽略、根据图表、差值是5或10的因数、随着温度的升高而变宽。"

    是的。 OPA2180开环增益在电源电压较高的情况下较高。 这是因为内部晶体管在其集电极到发射极之间具有更高的电压、而电源电压更高。 晶体管在字符曲线中较高的较平坦、有源区域运行。 因此、产生了更高的电压增益。

    图8开环增益与温度间的关系中提供的信息基于测量数据、因此它代表了 OPA2180的性能。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Maynard:

    问:这里没有使用通常的 dB 单位是否有任何原因?

    以 uV/V 表示的开环增益与温度的关系是标准化的、这是表示 AOL 变化的另一种方法。 它 在技术上与 dB 具有相同的含义、只是输出/输入比反相并呈现为 uV/V  此外、请参阅下面附加的链接。  

    https://www.ti.com/lit/an/slyt374/slyt374.pdf?ts=1603122786512&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    问:当电源电压较低时、开环增益确实更高? 差值不可忽略、根据图表、差值是5或10的因数、随着温度的升高而变宽。"

    开环增益差异的一部分由 Ver/Vout 导致、因为4V 明显小于36V 的电源电压、因此比率误差将相对较大。 在设计中、通常不会在开环配置中使用运算放大器。 因此、在  闭环条件下、当 Aol 除以(1+T)时、必须查看设计要求。如果环路增益 T 较大、则 Aol 随温度变化的变化将很小或可以忽略不计。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    非常感谢您的答复以及您的同事 Thomas 和 Raymond 的答复。  当解释说垂直轴是**反向**增益时,我的问题得到了回答,即:输入端的信号(以微伏为单位)需要在输出端获得1V 电压。  一旦明确了这一点、该图就非常有意义、因为众所周知、当电源电压更高时、开环增益更高。

    这使我回到了我希望就这一问题提出的要点。  虽然我听说过"反增益"一词、它被定义为输入除以输出(根据您的回答)、但我从未听说过它被简单地称为"增益"-它总是被称为其他东西、因为它显然与增益*不*相同、 简单地说它是"增益"将会是一个很大的来源混淆。

    80年代初、当我了解到运算放大器时、增益始终定义为输出除以输入、而不是以另一种方式变化。  当反向增益对增进对某一专题的理解有用时,就会明确地将其称为其他问题,以便这两个术语之间不可能存在混淆。  实际上、很少使用"反向增益"一词、使用的术语是"灵敏度"、这是非常有意义的、因为它表示放大器的灵敏度。  它表示**在输入**需要多少信号才能实现某种明确的输出。  这是电气领域的专业人员使用的标准术语、定义明确且易于理解。  此术语 用于音频(声强化、也称为公共广播系统)、在这里、您将看到规格"灵敏度"定义为实现放大器的全功率输出所需的输入电压、而不管放大器的额定功率如何。  它还用于无线电工程、再次表示在输入端获取输出端明确定义的信号所需的信号电平。  它还用于工业应用、以表示换能器输入端所需的输入信号、从而在 输出端获得明确定义的信号。

    因此、如果该图的标题为"输入灵敏度(1V 输出时为 UV)与温度"、则该图将非常有意义、我永远不会提出这个问题。


    再次感谢您的帮助。

    此致、
    F.Barone 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    你的观点得到了很好的考虑。 我们将记下它。 感谢您的输入。  

    最棒的

    Raymond