This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:输入共模电压范围

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949621/opa140-input-common-voltage-range

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件: OPA2810

您好!

OPA140的输入共模电压范围为(V-)-0.1~(V+)-3.5V、如数据表第7页所述。

但图21的电压跟随器显示、输入为37Vpp (+-18.5V 正弦波)、电源为+-18V、您能不能帮助解释一下? 是打印错误吗?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    一种是在-40°和+125°C 之间保证的行为、另一种是在+25°C 时的典型行为 所以这种差异不应该是一个错误:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图21试图对放大器进行过驱动(请注意输出在峰值处是如何平坦的)、以说明过驱中没有相位反转、因此有意超出输入范围-相位反转在大约20世纪80年代的运算放大器中是一个常见问题。 根据 OPA2810图、我更喜欢使用三角波、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    正如 Michael 所说的、对于该图、他们故意将放大器输入过驱、超出共模范围、以证明相位反转(具体而言、缺乏相位反转)的一点。 在正常运行时、为了确保运算放大器保持 线性响应、必须尊重第7页表中所示的输入共模电压限制。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    专家们已回答了你的问题。  

    另一个有关运算放大器非相位反转的参考文献是封闭的。   

    https://www.ti.com/lit/an/slyt759/slyt759.pdf?ts=1603209778067

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/745532?non-phase-reversal-op-amps

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    非常感谢您的详细描述、非常感谢。

    此致

    Kailyn