This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA332:这个电路是正确的吗?

Guru**** 2683275 points

Other Parts Discussed in Thread: INA332, INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949214/ina332-is-this-circuit-correct

器件型号:INA332
主题中讨论的其他器件: INA818

我正在考虑使用 INA332放大60kHz 正弦波。 INA332将驱动其他运算放大器将输出电平增加至5伏。

我对所连接的电路有疑问。 是否可以消除两个10k 电阻器(R1和 R2)? 一个1.1mH 电感器将被连接在 PL1上并且将与 C1、C2、和 C3以60kHz 的频率谐振。 C3当前显示为待定、但大约为150pF。

输入信号将在50uV 和4mV 之间变化。 我是否具有正确的偏置以使该输入范围正常工作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将图像粘贴到帖子中、但它未显示。 我将尝试附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请尝试以下电路。 我将2.5V 偏置电压移到了10kOhm 电阻器前面。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA332-E2E-10192020.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    感谢您的建议。 我将订购几个器件并进行实验。

    不过、我还有两个问题。  

    1) 1)我是否可以去掉两个10k 电阻器并使电路仍然工作? 您能否在没有电阻器的情况下仿真电路?

    2) 2)根据数据表、INA332在1kHz 时的噪声系数为46nV/√Hz。 当输入信号在60kHz 时处于100uV 电平时、您认为这会对输入信号产生很大影响吗?

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    1) 1)我是否可以去掉两个10k 电阻器并使电路仍然工作? 您能否在没有电阻器的情况下仿真电路?


    通常、输入电阻器可以限制 Instr 的输入电流。 放大器。 我认为您具有非常低的输入信号、您可以移除10k 电阻器。  

    2) 2)根据数据表、 INA332 在1kHz 时的噪声系数为46nV/√Hz。 当输入信号在60kHz 时处于100uV 电平时、您认为这会对输入信号产生很大影响吗?

    是的、1kHz 时的输入噪声约为 46nV/√Hz、而60kHz 时的输入噪声约为35nV/√Hz (假设这是宽带噪声)。 如果我们假设带宽为2MHz、则 BB 输入噪声贡献约 为35nV/ √Hz*√2e6Hz 或 49uVrms。 我不知道您的标称输入信号和设计要求、因此我无法对该主题进行适当的评论(对于100uV 电平、似乎有点高)。 但噪声模型构建在该部件中、您可以自行查看。  

    此外、我们还有其他 Instr. 如果上述输入噪声不符合设计要求、则需要使用放大器。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/818894

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA332-E2E-Noise-10202020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    感谢您提供额外的输入和仿真。 我将使用和不使用电阻器测试电路。 我将具有非常低的输入信号、因此我认为如果没有电阻器、电路就可以正常工作。

    我有点担心噪音数字。 我订购了一些 INA332器件。 我还订购了几款 INA818、因为它们的噪声系数要好得多。

    射线