This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:INA169

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948263/ina169-ina169

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件: INA190

尊敬的专家:

我需要帮助将 INA169传感器连接到电路、目的是借助数据采集系统(DAS)在不同温度下测量样本2和样本3的电阻值(请参阅图)。

我需要 有关 INA169传感器与电压电源、样片和 DAS 的物理连接方面的帮助。  

受控可变电压源
样片材料1.  
样片材料2.  
电流感应电路(INA169传感器)
5.DAS (数据采集系统)

T1、T2、T3–从采样到 DAS 的温度读数。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    您发送的图像未通过。 是否可以使用"附加文件"按钮重新上传、而不是复制粘贴?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁斯:

    感谢您告知我们该电路的图片不可见。

    为了更好地理解、我再次重复我的问题、并根据您的建议将图表上载到附件中。

    我们将会尽早等待所有专家的意见。

    我需要帮助将 INA169 传感器连接到电路、目的是借助数据采集系统(DAS)在不同温度下测量样本2和样本3的电阻值(请参阅图)。

    我需要  有关 INA169 传感器与电压电源、样片和 DAS 的物理连接方面的帮助。  

    受控可变电压源
    样片材料1.  
    样片材料2.  
    电流感应电路(INA169 传感器)
    5.DAS (数据采集系统)

    T1、T2、T3–从样本到 DAS.e2e.ti.com/.../Circuit-diagram.docxe2e.ti.com/.../Circuit-diagram.docx 的温度读数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您要测量的电流大小是多少? 电压来自电压源有多大?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    感谢您分享设置的图像。 我和 Kai 在一起、有关系统计划参数的一些其他信息将非常有用:

    -预期电流测量范围(高电平和低电平)

    -预期的共模电压

    ——您是否计划在高侧或低侧实施? (即、1的端子的极性是什么)

    -系统是否受到任何限制(由于测量温度而产生的功率耗散等)

    最后,您选择使用 INA169的具体原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的提问。

    预期的电流测量范围仅在最大值和最小值时处于毫安范围内(我们不确定具体值)。

    预期共模电压-我们将使用一个电压源来实现所有共地,因此相对于接地电位或零电位,我们的电源电压值仅为5V。

    您是否计划在高侧或低侧实施此方案? (即1的端子的极性是什么)请参阅随附的图表。

    系统上是否存在任何限制(由于测量温度而导致的功率耗散等)...在电流流流通过期间、我们希望 DAS 测量样本是否会发热。

     最后、您选择使用 INA169的具体原因是什么? 是,由于样本中的电流测量在 mA 范围内,因此我们希望以最小误差测量它。

    希望我已经回答了您的问题,将会向您寻求指导,以验证所附的电路图和任何推荐的 DAS,并了解 same.e2e.ti.com/.../CIRCUIT-_2800_1_2900_.pdf 的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    这里有几件事:

    -如果您计划测量的范围仅为少数 mA,则最好使用仪表放大器来实现此目的,或者使用具有较少偏移和输入偏置电流的电流分流监控器,如 INA190。

    抱歉,我只看到上面的第一张图。 关于您是在高侧还是在低侧进行测量的问题、如果电流流动1-4-2-1、则您将在高侧进行有效测量、而如果电流流动1-2-4-1。 然后、与之相反、您将处于低侧。 这里的差异是输入引脚的共模将是什么。 从第二个原理图中可以看到、您是在低侧测量、这意味着输入引脚将大致位于接地端。  这两种选择都需要进行权衡。  本视频 很好地解释了权衡因素。  

    -请注意、如果是这种情况、那么 INA169线性运行区域的~0V <2.7VCM 最小值的共模电压。 如果您确实希望使用该器件、则需要在高侧使用该器件、以确保在共模规格内运行。 。  

    -您在上一篇文章中附加的电路图将不起作用。 电流分流放大器是一种差分测量工具、需要以差分方式跨分流器进行连接。 原理图的设置方式是、负载电流终止在 INA 的输入端子中、没有其他电流流动路径、如果不根据强制进入引脚的电流大小损坏器件、这将导致非线性行为。 您需要确保 IN-引脚只是负载线路上的探针、而不是负载线路的一部分、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回复。

    我已更正了电流高侧的电路。

    如果附图适合、请查看并分享您的专家意见。

    BR/e2e.ti.com/.../5751.CIRCUIT_5F00_20Oct.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    这仍然是一种低侧配置、与它的接线方式相同。 INA 应放置在采样上方、以采用高侧配置。 这样、分流器会在负载消耗该电压之前看到电源的直流偏置。 此外、INA169的增益电阻器应与 r.t 一起放置 GND、不放置在输出端和 DAS 之间。 INA169的输出是电流、该电压将由电阻器根据欧姆定律进行设置。 我自由地简化和固定了 DIARGAM 的流动。 对于高侧配置、您需要如下所示: