This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:针对 ALERT 的限制设置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941505/ina226-limit-setting-for-alert

器件型号:INA226

大家好、

该 IC 具有警报功能。  它仅针对在屏蔽/使能寄存器(06h)设置中选择的一个特性被启用、而针对那个所选特性的警报限值(阈值)在警报限值寄存器(07h)中被设定。

例如,如果在双向电流感应中使用此 IC,并为分流电压超限(SOL)设置80mV 阈值(limit),我 知道80mV 阈值适用于双向流动的每个电流。  可以吗?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    这不是警报阈值的工作方式。 分流电压寄存器以二进制补码形式存储负数。 因此、如果您希望为分流电压<-80mV 的情况设置警报、则需要使用-80mV 的二进制补码对警报寄存器进行编程。

    希望这有道理。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter-San、

    感谢您的回复。

    是的、 我了解到分流电压寄存器将负数存储为2的补码形式。

    请允许我再次确认您的意见。

    这是否意味着我们无法在双向电流应用中通过设置警报限值寄存器一次性设置正限值和负限值、并且只能设置单向限值?

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu - San、您好!

    是的。 即使两个限值的符号/极性仅不同(例如+/-80mV)、也不能使用警报寄存器中的一个值来设置两个不同的限值事件。 因此、当负载电流为正时、您将需要对 INA226进行编程、以在+80mV 时发出警报、当电流改变方向时、INA226的警报寄存器将需要被设定为-80mV。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter