This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:LMP2012QML 最坏情况增益裕度

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949478/lmp2012qml-sp-lmp2012qml-worst-case-gain-margin

器件型号:LMP2012QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMP2012QMLLMP2012

你(们)好

我在2运放仪表放大器配置中使用 LMP2012QML、其中一个运放具有接近单位增益、而 pspice 仿真具有14dB 的 gm (增益裕度)、与数据表中指定的相同。

对于最坏的情况分析、一位顾问允许 LMP2012模型具有1至5MHz 的带宽(来自数据表)。  使用修改后的模型、最坏情况下的 gm 为7.5dB、低于10dB 目标值。

这是 LMP2012的有效增益裕度容差还是建模误差?  TI 是否有关于 LMP2012QML 最坏情况、EOL 增益和相位裕度的任何数据。 目前的数据表只是典型值。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    相位裕度在很大程度上取决于电路配置、数据表中显示的典型相位裕度 适用于单位增益。 然而、当放大器开始出现增益差时、相位裕度确实会受到影响、因此理论上、GBW 接近"最小值"的器 件和 GBW 接近"最大值"的器件将具有不同的相位响应。

    您能否分享有关电路配置的更多信息、例如原理图或 PSPICE 设计? 您的仪表放大器 LMP2012s 中的两个放大器、还是仅器件具有接近单位增益的特性? 您使用什么电源为 LMP2012供电?

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMAC、您回答了相补角、他问的是增益裕量、  

    但是、良好的相位裕度设计很少会出现与较差增益裕度相关的振荡。 通常、我们重点关注相补角-  

    Michael、您在哪里得到了最小增益裕度规格、以及您是否有最小相位裕度目标-是的、如果没有原理图、就无法真正回答。  

    1MHz 至5MHz 的范围似乎很大、最近有人讨论过、我们将未修整器件(电源电流)的+/-30% GBP 容差和已修整器件的+/-20%容差调零。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 LMP2012 PSPICE 内部模型能够使增益带宽从典型的3MHz 变为5MHz 时、增益增加大约7dB (基于波特图中增益的斜率)。

    因此、14dB 的单位增益裕度变为7dB。  我们的高可靠性航空航天客户的典型目标是实现30度、10dB 相位和增益裕度。  我们可能会在7dB 的范围内销售、但并不理想。

    如果我们有数据表明 GBP 容差确实是+/-30%、而不是+66%、这将会有所帮助、但希望客户能够按原样接受分析利润。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micheal、

    下面请参阅三条经验法则、确保系统在工艺、温度和电源变化范围内的稳定性:

    1) 45度的最小相位裕度、一阶相位裕度可与最大25%的小信号过冲相关联-请参阅以下内容:

     2. 45度的最小相位裕度、一阶可与最大2.5dB 交流增益峰值相关联-请参阅以下内容:

    6dB 的最小增益裕度-请参阅下文。

    下面的电路在60度时非常稳定

    相补角-请参见下文。

    如果您需要进一步的帮助、请通过修改所附电路来提供原理图-图片值千字。

    此外、请观看 TI 高精度实验室视频、了解稳定性问题:

    e2e.ti.com/.../LMP2012-AC-stability.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    抱歉、我误解了您的问题。

    1/5MHz 最小/最大 GBW 值似乎源自 MIL-STD-883方法5005测试。 它们是该测试的指定最大值和最小值、如 SMD 文档的第7页所示。 因此、虽然典型的预辐射值可能接近 Michael Steffes 提到的+/-30%容差(可能 约为2-4MHz)、但遗憾的是只有1/5MHz 限值可保证后辐射。

    谢谢、

    Jon