This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:CAN#39;t 查找提供的.dll 和.lib 文件的头文件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941814/usb2any-can-t-find-header-files-for-dll-and-lib-files-provided

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:LP5036EVM

您好!

我必须编写一个小型控制台应用程序(VS19上的 C++)、该应用程序通过 USB2ANY 控制 LP5036EVM 上的 LED。

我有一个用于控制 USB2ANY 的.lib 和.dll、但没有可用于将库包含到项目中的.h 文件。 是否可以在任何位置使用头文件? 我似乎找不到它。 如果不是、是否可以在没有头文件的情况下使用库?

如果我们已经了解 了这些代码、我是否可以将其用作参考?

提前感谢、

水疗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    我们不是软件开发工程师。 您可以通过 API 库找到所需的头文件。  

    您可以在以下位置找到开发套件和 API 文档: 软件开发 kit.zip

    api_reference_for_usb2any_sdk_2.7.0.pdf

    如果您找不到您要查找的内容、我们可能需要为其他团队重定向您的请求。 请告诉我们。  

    最棒的

    Raymond

    精密运算放大器应用团队、