This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:如何计算总感应电流误差

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949068/ina3221-how-to-calculate-total-sensed-current-error

器件型号:INA3221

您好!

我想了解如何通过 INA3221产品页面上的"电流感应放大器误差分析 INA3221"工具计算作为输出的总感应电流误差。 我输入以下参数、并将工具的输出保存为 Excel 文件(附加在此线程中)。 您能否解释一下如何在25°C 和工作温度下计算1A 情况(第2行)的总误差?

e2e.ti.com/.../Total_5F00_Error_5F00_vs_5F00_Sensedcurrent.csv

谢谢、

Noman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我看到我在上一个帖子中粘贴的图像未显示。 在此处将其作为文件附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我看到我在上一个帖子中粘贴的图像未显示。 在此处将其作为文件附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    您的问题最好通过这些 视频得到解答。 视频系列的第2部分专门讨论误差及其计算。 如果您仍有疑问、请查看并告知我们。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Guang、

    刚刚观看了视频。 因此、我的下一个问题是、在工具生成的图的 y 轴上绘制的"总误差(%)"是否包含视频中提到的所有误差源、即由电压偏移、增益、线性、CMRR、PSRR、 偏置电流等...?  

    谢谢、

    Noman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noman:

    该计算器包括失调电压、增益、线性度、CMRR 和 PSRR 等主要来源。

    偏置电流必须单独考虑。 经验法则是、如果存在滤波器电阻且大于10欧姆、则除了计算器值外、您可能还需要考虑该影响。 由于在线计算器中没有电阻器值条目、因此我们可以说不包含该术语。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Guang。 这真的很有帮助!