This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2254A:最大输入电压违例问题

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941703/tlc2254a-max-input-voltage-violation-question

器件型号:TLC2254A

您好!  

如果我正在正确读取数据表、那么3.3V 电源供电时的最大输入电压将是1.8V?  如果超过该值、会发生什么情况?

谢谢、  

林赛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林赛、

    是的、您正在正确读取。 如果在单电源轨配置中使用3.3V 为运算放大器供电、则输入 VCM 仅为3.3V-1.5V=1.8V 或0至1.8V 直流。  

    该图也显示在 Vdd = 5V 时的数据表第6页。

    问: 超出该值时会发生什么情况?

    如果超出 VCM 输入电压范围、则运算放大器的输出将不会线性响应。 根据数据表图、在25°C 时、您可能有一些空间可以增大 VCM、但我不建议这样做。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond