主题中讨论的其他器件:TPS54331、
我有一个降压转换器(TPS54331)、并使用比较器(OPV 将一个(低侧)分流器与一个 DAC 电压进行比较)来操纵反馈、以控制电流。
我包含了 INA226 (高侧分流器)、以便检查控制并了解负载的工作点。 当电流超出限值时、我还会调整 DAC 电压。
负载时、我使用卤素灯(20W、12V、1.67A)。 使用灯时、INA226显示错误的电流值(~25-30%)。 实验室电源显示灯的工作点正确。 当我用功率电阻器替换灯时、 INA226实际上显示了正确的数字。
我使用的 INA226没有滤波器、但稍后在分流器上添加了一个电容器。 不幸的是、我没有看到任何改进。 我想知道发生了什么。 我当前正在运行的配置:
分流电阻= 25m Ω
校准= 2048
@电流= 16700 μ A ca。 1.67A
读取电流= 23820
读取 VBUS = 10080 =>~12.6V (包含125m Ω 分流器)
我尝试了很多、修复了一些配置问题、但我现在还没有什么好主意了。 灯是 PTC,启动降压转换器时可能会显示高电流... 尽管它具有延迟的启动斜坡。 这会影响 INA226的转换吗?
任何帮助都是很有帮助的。 谢谢你。