This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:分流电阻器开路时的运行

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941466/ina240-q1-operation-with-shunt-resistor-open

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240

您好!  

如果分流电阻器的一侧在 INA240用于48V 线路上的双向电流检测时发生故障、则将48V 电压施加到 INA240的一个输入端、另一个输入端将降至0V。
在这种情况下、INA240的行为是怎样的?(是否存在 IC 损坏的可能性?)

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在输入端使用48V 电压不是问题:

    此致、Guang